Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256302, TLVH431, TLV431
主题中讨论的其他器件: UCC256302、 TLVH431、 TLV431
您好;
我希望仅 使用 UCC256404进行180W 双输出设计、具有(+30V 3A 和-30V 3A)输出。 我不想在前面使用任何次级整流器或 PFC。
我 希望得到50mV P2P 输出纹波。 90+的目标效率正常。 开关频率为150kHz。
输入直流电压将介于280-345之间。 额定电压为325VDC (230VAC)。
Excel 和 WEBENCH 计算都 不支持双路输出和负电压输出。 因此、我选择30V 直流6A 输出。 我想结果是一样的、除了2 个次级绕组和反馈网络是不同 的、因此我计划从 PMP40379B 复制它。
问题;
1) 1)您是否对 使用 Excel 或 WEBENCH 计算双轨输出有任何建议?
2) 2)即使我在两个建议的器件值中输入相同的参数、 每个工具之间也会有很大不同。 您建议我使用哪种工具?
3) 3)很高兴您向我们展示如何填写 UCC256302计算公式、从而在 PMP40379B 参考设计中获取值。 我尝试过、但 excel 为我提供了与参考设计不同的值。
4) 4)我阅读 了混合迟滞控制、 它在 T 响应方面有了很好的改进。 我还想在我的设计中实施、但 pdf 指南和 数据表 7.3.1从理论上解释了它每个实际示例和建议的计算工具(Excel 和 webench)都基于 直接频率控制。 因此、我有任何使用这种新方法的参考设计。 或和工作示例、以指导我们构建自己的。
提前感谢