This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:对于 TPS62903、当我们对降压转换器施加压力时、会产生异常声音

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050085/tps62903-with-tps62903-abnormal-sound-is-generating-when-every-we-are-putting-stressing-on-buck

器件型号:TPS62903

您好,团队,

我们使用 TPS62903作为 PMIC IC 输入电源、条件如下:

输入电压:5V0

输出电压:3V8@3A

每次我们在此降压转换器上加载峰值负载时,都会出现降压的异常声音。

有关更多详细信息,请查看下图。  

   

请在切换 模式下检查附加的图像:  

e2e.ti.com/.../CHNJ_5F00_CCAM_5F00_Noise_5F00_Voice_5F00_A0_2D00_01.m4a

谢谢,

Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    1、L1和 FB1的 DCR 值是多少? 请使用数据表中的公式9计算最小输入电压、以查看5Vin 是否足够。 从开关节点波形中、转换器进入100%占空比模式。

    2.请短接 FB1以查看声音是否改善。

    3.将 R5从62k 更改为26.1k 以设置2.5MHz 以查看声音是否改善。

    4.将 C1从1uF 更改为3300pF,查看声音是否改善。

    如果以上所有建议均不起作用、请向我们发送 PCB 布局。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy,

    感谢您的回答。

    通过以下返工,噪音降低,但噪音仍然很小。有关更多详细信息,请查看下图。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在开关节点上添加了 RC 振铃器。

    请建议可以添加、并且位置固定为不是????

    谢谢,

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy,  

    以上都降低了返工噪音,但噪音仍然很小 ,请就此提出建议。  

    谢谢,

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您施加的峰值电流是多少? 请使用公式2计算电流限制、以确保不会发生电流限制。

    2.您的电感器 DCR 值是多少? 请使用数据表上的等式9查看所需的最小输入电压。 测量输入电压、以查看输入是否降至该 Vinmin 以下。

    3.不需要 RC 缓冲器。 在原理图中、您应该在电感器的左侧即 PIN2处添加 RC 缓冲器。

    4.请将输入电容从10uF 增加到22uF (C6/C12都为10uF)或更大、以查看是否可以改善。

    请向我们发送您的 PCB 布局、我们将对其进行审查。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy,

    请查看下图:

    顶层  

    2.top + GND 层  

    GND 层  

    谢谢,

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy ,

    请检查以上图片并提供您的反馈。  

    此外,我们计划 在开关输入和输出侧之间添加一个 FB。

    有关更多详细信息、请查看以下 图片  

    请提供您宝贵的反馈。

    谢谢,

    Shubham    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy ,

    请检查更新 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    客户是否通过添加 FB17验证了解决方案? 我们认为它不起作用。 输入和输出电容器的 GND 必须是连接在一起的最短环路。

    将 AGND 和 PGND 分开可能会使情况更糟或根本无法正常工作。 请参阅随附的原理图和布局注释。

    1.客户是否尝试将输入电容 C13增加到22uF 或更大? 是否有任何改进? 能否将整个布局文件发送给我的电子邮件?

    nancy_zhang@ti.com 我想检查详细路由。 我不明白为什么开关节点铜上有5个过孔? 开关节点的噪声很小、除了缓冲器连接外、不应添加任何过孔。  

    2.在什么负载电流条件下?  此降压转换器发出异常声音。 您是否可以尝试隔离下游负载(切断 NMP1/NMP2)并仅在 TPS62903输出端添加电阻器负载?

    谢谢、

    Nancy

    e2e.ti.com/.../TPS62903-Layout-Review_5F00_E2E.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy,

    请查看以下回复:  

    客户是否通过添加 FB17验证了解决方案? 我们认为它不起作用。 输入和输出电容器的 GND 必须是连接在一起的最短环路。

    将 AGND 和 PGND 分开可能会使情况更糟或根本无法正常工作。 请参阅随附的原理图和布局注释。

    --Shubham:我们删除了该 FB17选项

    1.客户是否尝试将输入电容 C13增加到22uF 或更大? 是否有任何改进? 能否将整个布局文件发送给我的电子邮件?
    -好了,我们将共享完整的布局文件。

    nancy_zhang@ti.com 我想检查详细路由。 我不明白为什么开关节点铜上有5个过孔? 开关节点的噪声很小、除了缓冲器连接外、不应添加任何过孔。

    2.在什么负载电流条件下? 此降压转换器发出异常声音。 您是否可以尝试隔离下游负载(切断 NMP1/NMP2)并仅在 TPS62903输出端添加电阻器负载?
    --最大电流为1A,然后噪声产生
    我们在电阻负载高达3A 的情况下检查了开关,它工作正常,噪声不存在。

    我们必须在第三层采用相同的形状才能支持最大负载,请查看下图 :  

    更新了 Sch:  

    谢谢,

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您说:"我们在电阻负载高达3A 时检查了开关、它正常工作、噪声不会出现"。 这意味着 TPS62903转换器没有问题。 您是否尝试通过切断 NMP1/NMP2来断开电路板上的下游负载?  当噪声出现时、您如何知道最大电流为1A? 1A 负载来自何处? 它是否恰好是1A? 噪声即将到来时、您能否测量开关节点波形和电感器电流波形? 在上噪声期间、波形是否正常? 还是只是音频噪声?

    有关 sch 和 PCB 布局改进、请参阅随附的我的评论。

    谢谢、

    Nancy

    e2e.ti.com/.../8463.TPS62903-Layout-Review_5F00_E2E.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    让我们离线调试。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy