This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:LM22672功耗太高

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053801/lm22672-lm22672-power-consumption-too-high

器件型号:LM22672

您好的团队:

VIN=24V;负载:空载;

首先将芯片的 EN 引脚接地(移除 r215)、然后以5.4ma 测试整个机器的功耗。 然后、我切断芯片的 VIN 引脚、然后再次在2mA 下测试整个机器的功耗。

2.我认为规范的睡眠功耗是24ua,如下图所示,是我们的设计方案。 请评估我们的设计方案是否存在问题、是否无法触发低功耗模式。

EN 引脚接地测试机的功耗:

移除芯片的 VIN 引脚后测试的整个机器的功耗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否检查 EN 电压和输出电压,确保没有开关并且 EN 低于0.6V。 原因内部上拉电流为6uA,当使用100k Ω 电阻时, 当 EN 约为0.6V 时,内部电路可能开始工作。 您还可以尝试使用1K 电阻器而不是100K

    谢谢