请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22672 您好的团队:
VIN=24V;负载:空载;
首先将芯片的 EN 引脚接地(移除 r215)、然后以5.4ma 测试整个机器的功耗。 然后、我切断芯片的 VIN 引脚、然后再次在2mA 下测试整个机器的功耗。
2.我认为规范的睡眠功耗是24ua,如下图所示,是我们的设计方案。 请评估我们的设计方案是否存在问题、是否无法触发低功耗模式。

EN 引脚接地测试机的功耗:

移除芯片的 VIN 引脚后测试的整个机器的功耗: