This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:功率振铃器

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052307/tlv62569-power-desinger

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TPS628512

我正在尝试电源设计器的仿真。

以下是我的设置。 (输入电压:5.24V/5.35V/5.47V、输出电压:5.1A、输出电流:1.5A)

但它出现在下面的错误中。

请告诉我这一原因吗?

 错误消息

 无法创建设计!
 您的首选设备不适用于您选择的输入。
 请更改输入或选择其他设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yosihiro、

    感谢您的提问。

    电源设计器(Webench)可以支持的 Vin 和 Vout 组合存在一些限制、以确保器件正常运行。 对于您的应用、输入电压为5.24V、输出电压将以1.5A 的负载电流调节为5.1V。 请参阅下面的100%占空比运行计算。

    VIN (min)= 5.1V + 1.5A *(100m Ω+ 38.7m Ω)= 5.308V

    *电感器:XAL4020-222MEC

    以上计算要求最小输入电压为5.3V、Vout 为5.1V。 请注意、所考虑的高侧 FET 的 Rdson 仅为典型值、而不是最坏情况。 因此、即使使用5.35V 输入电源、如果器件具有更高的 Rdson (在高温下)、该器件也可能无法稳定在5.1V/1.5A。


    顺便说一下、您可能需要考虑使用可支持高达=> 6V 输入的不同器件(例如 TPS628512或中输入电压)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628512.pdf?ts=1636533738078&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS628512

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yosihiro、

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉稍后重放。
    我明白了。