主题中讨论的其他器件:TPS628512
我正在尝试电源设计器的仿真。
以下是我的设置。 (输入电压:5.24V/5.35V/5.47V、输出电压:5.1A、输出电流:1.5A)
但它出现在下面的错误中。
请告诉我这一原因吗?
错误消息
无法创建设计!
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Yosihiro、
感谢您的提问。
电源设计器(Webench)可以支持的 Vin 和 Vout 组合存在一些限制、以确保器件正常运行。 对于您的应用、输入电压为5.24V、输出电压将以1.5A 的负载电流调节为5.1V。 请参阅下面的100%占空比运行计算。
VIN (min)= 5.1V + 1.5A *(100m Ω+ 38.7m Ω)= 5.308V
*电感器:XAL4020-222MEC
以上计算要求最小输入电压为5.3V、Vout 为5.1V。 请注意、所考虑的高侧 FET 的 Rdson 仅为典型值、而不是最坏情况。 因此、即使使用5.35V 输入电源、如果器件具有更高的 Rdson (在高温下)、该器件也可能无法稳定在5.1V/1.5A。
顺便说一下、您可能需要考虑使用可支持高达=> 6V 输入的不同器件(例如 TPS628512或中输入电压)。
如果您需要其他信息、请告诉我。
此致、
Excel