Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我有一个实验室工作台电源连接到电路板(5V/5A)、并且电路板不会拉任何电流。 这是一个全新的电路板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
我有一个实验室工作台电源连接到电路板(5V/5A)、并且电路板不会拉任何电流。 这是一个全新的电路板。
弗兰克、
我的测试中有一些注意事项。 我为 BQ79600 EVM 提供了5V 电压、J1/J3配置正确。 此时、我看到电流消耗低于0.002mA。 所有指示灯均未亮起。 (另一个注释、我的电流限制设置为30mA。 该器件不消耗0.5A 电流、因此我将其设置为相当低的值、以防万一)
连接 USB2ANY 器件后、我使用 GUI 发送唤醒命令。 LED (D2和 D3)打开、器件现在的电流消耗约为3mA。
我唯一能想到的是、您的 USB2ANY 未正确编程。 您能否再次检查是否有版本3.1.1.4?