This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:电路板未开启

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052705/bq79600evm-board-not-turning-on

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我有一个实验室工作台电源连接到电路板(5V/5A)、并且电路板不会拉任何电流。 这是一个全新的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    确保将跳线 J1和 J3置于正确的位置以实现5V 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经详细介绍了用户指南。 电路板是全新的、连接电源不起任何作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用万用表进行探测。 在下面的 snip 中、我在这些测试点以及芯片上的引脚13-16处获得5V 电压。 对于是否有指示灯亮起、用户指南并不完全明确。 也许电路板可以正常工作、我只是不知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 您能不能帮助我们的客户解决他对 EVM 开启时指示的疑问。 我已经尝试找到他的问题的答案、但用户指南似乎对此主题不清楚。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是该设置的一些图像。 非常简单。 仅连接5V 电源以及 FTDI 电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我尝试使用5V 和12V 电源(跳线位于适当位置)。 什么也没有
    2. LED 未烧坏、因为我可以使用万用表二极管点亮它们。 我已使用万用表和 O 形示波器来检查节点电压以及 Tera Term 的串行 ping。 使用 O 示波器、在芯片的引脚4上测量测试 ping。
    3. 芯片上的引脚1 (DVDD)从大约(15mV 至25mV)浮动
    4. 芯片 NFAULT 上的引脚2保持在大约3.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还有进一步的更新。 从 Tera Term 发出定期测试模式后、两个 LED 都亮起、但芯片也被烟熏了、因此我很确定该板不会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    很抱歉、您遇到了这方面的问题。 此电路板在这些简单测试中损坏的情况非常罕见。 我想知道、从一开始就不是很好。 我将仔细检查我的板、确保没有忘记的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 浪费时间毫无意义。 正如我说过的、芯片被烟熏了。 我们是通过 DigiKey 购买的、因此 TI 说我需要仔细检查这些产品才能继续。 更换过程似乎很长、所以我可能只需要购买一个新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我的测试中有一些注意事项。 我为 BQ79600 EVM 提供了5V 电压、J1/J3配置正确。 此时、我看到电流消耗低于0.002mA。 所有指示灯均未亮起。 (另一个注释、我的电流限制设置为30mA。 该器件不消耗0.5A 电流、因此我将其设置为相当低的值、以防万一)

    连接 USB2ANY 器件后、我使用 GUI 发送唤醒命令。 LED (D2和 D3)打开、器件现在的电流消耗约为3mA。

    我唯一能想到的是、您的 USB2ANY 未正确编程。 您能否再次检查是否有版本3.1.1.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    再看一下、您使用的是 FTDI 电缆而不是 USB2ANY。 也许您可以先尝试使用 USB2ANY、并在转到 FTDI 设置之前确认它可以与 GUI 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片烧坏了、所以我必须尝试更换芯片、然后才能确定