This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:适用于12v@4.5A 的反激式变压器

Guru**** 2510195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023, LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052242/lm5156h-flyback-transformer-for-12v-4-5a

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:TIDA-050023LM51551-Q1

您好!  

我尝试设计具有12v@4.5A (54W)输出的 PoE++转换器。 为此、我想使用 TPS2372-4LM5156H (类似于参考设计 TIDA-050023)。  

如果 我理解正确、我遵循了适用于 CCM 的 SNVA866设计指南。

20µH、我可以发现的所有变压器的初级电感均为15 μ H、因此我必须将频率提高超过550kHz、才能获得60%的纹波电流。

我不确定反激式转换器是否可以接受高于550kHz 的频率、因为在我发现的所有参考设计中、它们通常使用200-350kHz 范围内的频率。

对于反激式转换器的开关频率是否有经验法则? 还是开关频率仅受变压器磁芯损耗的限制?

即使我使用参考设计 TIDA-050023的变压器750317065、其初级电感为30µH μ H、我也必须将频率提高到大约460kHz。

我认识 到 TIDA-050023的反激式转换 器仅使用313kHz 的频率(R_T = 71.5Ohm)。 该参考设计是否在 DCM 模式下工作、而不是在 CCM 模式下工作? 如果是、您是否有 DCM 设计指南?  

此致

Janis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    反激式转换器的频率没有限制。 主要决定因素是尺寸和效率。 但通常避免使用次谐波处于无线电 AM 频率范围内的频率。 因此、找到大多数低于350kHz 或高于2MHz 的 SMPS 开关频率。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复以及有关 AM 频率和效率的提示。  

    您能否告诉我参考设计 TIDA-050023是否使用 DCM 或 CCM? 我只是想知道 该电路中750317065的30uH 和 LM51551-Q1的调节313kHz。 我想理解、DCM 可能是我的解决方案。

    我看到 DCM 有一些优缺点。 例如、它可以使用电感较小的变压器、但可能会产生更大的 EMI、是低输出功率的理想选择。  

    我希望通过一些输出滤波器可以(轻松)降低 EMI、但我不知道"针对低输出功率进行优化"的含义是什么? 54W 是否仍然是低输出、如果不是、这对 DCM 意味着什么? 效率或类似的东西?

    此致

    Janis

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    我自己并不知道此设计、但我只是将原理图的值放入功率级设计器(功率级设计器|概述|设计资源|德州仪器 TI.com)。 根据、它在 满载(4.25A)运行时应以 CCM 运行。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffan、  

    谢谢。 我还使用了设计工具进行了试用、您是对的、但前提是纹波比增加到90%。 按照 SNVA866中的建议、我只尝试了最大70%的器件。  


    我以前没有使用过这个工具。 我想这将有助于我更好地了解我对未来设计决策的预期。  

    此致  

    Janis