主题中讨论的其他器件:TIDA-050023、 LM51551-Q1
您好!
我尝试设计具有12v@4.5A (54W)输出的 PoE++转换器。 为此、我想使用 TPS2372-4 和 LM5156H (类似于参考设计 TIDA-050023)。
如果 我理解正确、我遵循了适用于 CCM 的 SNVA866设计指南。
20µH、我可以发现的所有变压器的初级电感均为15 μ H、因此我必须将频率提高超过550kHz、才能获得60%的纹波电流。
我不确定反激式转换器是否可以接受高于550kHz 的频率、因为在我发现的所有参考设计中、它们通常使用200-350kHz 范围内的频率。
对于反激式转换器的开关频率是否有经验法则? 还是开关频率仅受变压器磁芯损耗的限制?
即使我使用参考设计 TIDA-050023的变压器750317065、其初级电感为30µH μ H、我也必须将频率提高到大约460kHz。
我认识 到 TIDA-050023的反激式转换 器仅使用313kHz 的频率(R_T = 71.5Ohm)。 该参考设计是否在 DCM 模式下工作、而不是在 CCM 模式下工作? 如果是、您是否有 DCM 设计指南?
此致
Janis