This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714原理图验证

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27511, UCC27714, UCC27614, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052099/ucc27714-ucc27714-schematic-verification

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC27511UCC27614UCC27511A

尊敬的 TI 团队:

DE 正在研发适用于两轮车应用的750W 充电器、我们使用的是德州仪器(TI)的少数有源器件、例如 UCC27714DR、UCC27511、UCC28180、ISO7220ADRG4、INA180A4IDBVT、 UCC24624DR 和 LM2904BQDRQ1等。我们已经准备好了原理图、 并要求您在进入硬件部分之前验证所附的原理图。

请为我们提供支持。

注意(750W 充电器流): 单相交流电源>>桥式整流器>> PFC >> LLC 转换器>>电池。

原理图中的标签信息:--

1. VIN_RECt+:桥式整流器的正整流输出端子。

VIN_RECT-  : 桥式整流器的负整流输出端子。

3.+VH_bus  :   从 PFC 输出或输入到 LLC 谐振转换器的正输出端子。

4. BAT+       :  LLC 转换器或充电器的正输出端子。

5.电池-        :  LLC 转换器或充电器的负输出端子。

PWM_HIGH 和 PWM_LOW            :LLC 转换器中初级 H 桥侧的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。

7、 SR_PWM_A 和 SR_PWM_B           : LLC 转换器中次级同步整流器的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。

8. PWM_EN、SR_PWM_EN 和 PFC_EN  :来自微控制器的 PWM 使能信号,即 LLC 的 H 桥、LLC 的同步整流器和 PFC 控制器的 PWM 使能信号。

9. CS_LLC 和 CS_VOUT                :LLC 转换器的初级和次级电流感应电压。

VIN_AC                          :交流 rms 输入电压  

11. VINAC_SENSE、V_BUS_SENSE 和 V_OUT_SENSE: 信号调节后的交流输入电压、PFC 和 LLC 输出电压的输出电压感应,这些信号调节将进入微控制器。

谢谢、此致、

Khageswara Rao

/resized-image/__size/320x188/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1636458643592v3.png

/resized-image/__size/319x195/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1636458664312v4.png

/resized-image/__size/320x203/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1636458681411v5.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请查找随附的 LLC、PFC 和信号调节原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khageswara、

    我们的 UCC27714专家现已推出、并将于明天回来。 与此同时、我可以提供一些帮助。 我认为 U4是 UCC27714吗? 出于某种原因、它被标记为 MC100EL、但它似乎是 UCC27714、您能确认吗? 此外、自举电容为1uF、总 VDD 电容看起来为1.1uF。 我们通常建议 VDD 电容为自举电容的10倍左右、以防止自举充电时电容损耗。 在本例中、该值大约为10uF。 最后、如果变压器的负尖峰对驱动器来说太大、您可能需要考虑从 HS 到接地的肖特基二极管。  

    至于将 UCC27511A 用作控制器上的某种直流放大器、实施方案似乎也很好。 您可能需要考虑使用我们的新 UCC27614驱动器、但511A 不起作用是没有原因的。

    我们还将尝试让更多专家参与其他部分的审查。

    谢谢、

    Alex M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢 您的回答。

    请查找您的回复意见。

    UCC27714         : 是的, U4仅是 UCC27714。

    2. VDD 电容  :是的,我们会将 VDD 电容更新 为10uF。

    从 HS 到接地的肖特基二极管:我们的标称+VHbus 电压为400V、您能不能建议 肖特基二极管的额定值/器件?

    UCC27614        : 我们将继续 使用 UCC27511A。

     

    谢谢、此致、

    Khageswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khageswara、

    对于 VDD 电容和引导电容、我们建议使用相对于引导电容的10X VDD 电容值。 我建议确认是否需要1uF 的引导电容值。 请参阅数据表中基于 MOSFET Qg 选择引导电容值的第8.2.2.2节。 调整启动电容器的大小没有太大的好处、会导致高侧偏置充电时间更慢。

    对于从 HS 到接地的二极管、最好为此做出规定、但可能不必要。 对于400V 总线、您将需要快速恢复硅二极管。 如果可用、目标恢复时间为25-35ns。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的宝贵意见。

    我们使用的 Cboot 为0.1uF、CVDD 为1.1uF。

    请查看 LLC、PFC 和传感原理图、并添加是否需要进行任何有价值的更改。

    谢谢、此致、

    Khageswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khageswara、

    Richard 今天就在外面、明天将为您看一下这个。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好极了。

    请查看 LLC、PFC 和传感原理图 并提供宝贵的反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Khageswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khageswara、

    我之前提供的评论是关于 LLC 功率级和 UCC27714的。 对于与 UCC27511驱动器相关的 PFC、原理图值如下所示。 有足够的 VDD 电容、我看到我们建议在驱动器输入上使用小型滤波器。

    在传感部分、我不确定各种比较器电路的预期功能和行为、但这看起来像是各种电压传感电路的典型实现。 有关比较器是否存在问题的详细注释、我建议重复此主题、将比较器器件型号作为主要主题行、以便通知有关这些器件的相应专家。

    此致、