This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:栅极驱动问题。 高变压器时长振铃

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052642/ucc24612-gate-drive-issue-high-transformer-lekage-ringing

器件型号:UCC24612

您好!
我将 UCC24612-2 SR 用于14V 10A QR 反激式转换器。 变压器具有480uH Lm 和6uH 泄漏电流。 我使用 TPW4R50ANH 作为 SR MOSFET。
低于50%的负载条件 SR 无法按预期工作。 如图1所示、SR 导通周期约为10%。 但是、当我将 RC (150R 100pF)与初级绕组并联以转储高频振铃时、SR 运行良好- pico 2、但 使用此类电路会导致显著损耗。  

据我了解、自适应消隐时间电路无法处理 高频振铃。 我是对的吗?
如果没有有损耗的 RC 电路可以解决这个问题、请提供建议。

此致。
Artem。

P.S.
SR 在高侧配置下工作。 从高侧栅极到输出 GND 获取波形。

pic 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem:

    感谢您的提问。  

    似乎 VDS 振铃会在导通消隐时间后关闭 DRV 信号。  

    在 UCC24612中、导通消隐是固定的(等于最短导通时间)、并使用自适应关断时间来避免在 MOSFET 关断期间由 VDS 振铃再次导通 DRV。

    我是否可以知道 Pic1的 SR DRV 导通时间?   

    1.您是否会尝试调整初级侧 MOSFET 的缓冲器、而不是添加并联的 R-C 变压器? 与直接添加 R-C 相比、功耗更低。

    初级侧 MOSFET 的关断电阻器如何? 是否可以稍微增大该值以减小 VDS 尖峰?  

    该问题可能来自初级侧 MOSFET 关断时的 VDS 振铃。 因此、减少 VDS 振铃是一种解决方案。 我担心该解决方案会影响效率、但我们可以找到一个不会对效率造成太大损害的解决方案。  

    此致、

    许惠仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Wesley!
    感谢您的回复。

    SR 导通时间大约为500-600ns (pic1)、与规范(TON_MIN)中描述的一样
    由于栅极驱动器足够弱(400mA 关断电流)且内部 MOSFET 电阻约为10-11欧姆(ipd60r180p7)、因此不存在初级 MOSFET 关断电阻器。 我不想降低 MOSFET 的速度、因为它在没有任何散热器的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem:

    您是否想分享一次侧 MOS 的 VDS、Vgs 和 ID 波形以供参考? 根据您提到的、如果 SR DRV 宽度为最小导通时间、则意味着 SR MOS 的 VD 振铃周期长于600ns。 波形将很有用、并提供线索、说明如何在更少影响的情况下进行改进。

    BTW、您是否会尝试调节缓冲器以减少初级 VDS 的阻尼? 有用吗?

    此致、

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley!
    振铃周期长达980ns。 振铃频率为5.6MHz。 似乎没有其他方法、因此确实需要 RC 阻尼电路

    pic3
    Pic4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem:

    这种长的振铃周期似乎很长。 在您直接将 RC 与初级绕组并联之前,您是否想修改 RCD 缓冲器? 它也应该很有用、并且可能需要更少的损耗...为了解决这个问题、必须更改阻尼频率。  

    此致、  

    Wesley