大家好、
我们收到了客户的此项询问。
我需要 REG103UA-3.3上的支持。 我需要有关折返电流工作原理的详细信息。 我有一个必须添加5K 升压电阻器的应用、需要了解原因。 我使用 LDO 驱动 GPS 芯片组(UBlox)和外部有源 GPS 天线。 根据外部天线的电缆长度和使用的适配器数量、我们会遇到 LDO 无法启动的情况。 当我在输入到输出之间添加5K 欧姆升压电阻器时、它正常工作。 我需要能够解释此修复程序的工作原理以及它在原始配置中不工作的原因。 因此、我需要了解折返保护的工作原理。 如果有任何应用手册、请包含它们。
此致、
Danilo