This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG103:折返电流

Guru**** 2501045 points
Other Parts Discussed in Thread: REG103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053167/reg103-foldback-current

器件型号:REG103

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

我需要 REG103UA-3.3上的支持。 我需要有关折返电流工作原理的详细信息。 我有一个必须添加5K 升压电阻器的应用、需要了解原因。  我使用 LDO 驱动 GPS 芯片组(UBlox)和外部有源 GPS 天线。 根据外部天线的电缆长度和使用的适配器数量、我们会遇到 LDO 无法启动的情况。 当我在输入到输出之间添加5K 欧姆升压电阻器时、它正常工作。 我需要能够解释此修复程序的工作原理以及它在原始配置中不工作的原因。 因此、我需要了解折返保护的工作原理。 如果有任何应用手册、请包含它们。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    当输出电压非常低时、折返电流限制会降低允许的电流、这有助于降低功率耗散以及故障情况下从输入电源汲取的电流量。 但是、如果输出电压被拉至负值、REG103等一些较旧器件允许输出电流被下拉至0A (请参阅下图、其中显示了使用简化 Vout 与 Iout 曲线的概念)。  

    因此、在您的情况下、在某些情况下输出电压似乎被拉至负值。 您提到了外部天线和各种适配器、这让我认为电流路径和天线的电感可能会导致关断期间的电压变为负值、从而可能会将该节点上的任何电容充电至负值。 这就是为什么在 Vin 和 Vout 之间添加5k 后允许器件启动的原因、因为这为该负电压的耗散提供了一条放电路径。