Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11
大家好、我将为我的系统使用 TPS7A11 LDO。
LDO 的 PSRR 是重要因素。 在 数据表中 、只有 PSRR 的典型规格。
PSRR 是否具有最小规格或最大规格? PSRR 没有定义的最小或最大规格。
我认为样本应该有一些变化。
例如 、正常精度规格为-0.5%至0.5%。 像这样、我认为 PSRR 可以在采样时更改为采样。
您能告诉我该 LDO 的 PSRR 最小或最大范围吗? (其他所有 TI LDO 仅具有 PSRR 的典型规格。)
示例 -5%~5%、-10%~10%?
谢谢。