This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:PSRR 规格问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053141/tps7a11-psrr-spec-question

器件型号:TPS7A11

大家好、我将为我的系统使用 TPS7A11 LDO。

LDO 的 PSRR 是重要因素。 在 数据表中 、只有 PSRR 的典型规格。

PSRR 是否具有最小规格或最大规格? PSRR 没有定义的最小或最大规格。

我认为样本应该有一些变化。

 例如 、正常精度规格为-0.5%至0.5%。 像这样、我认为 PSRR 可以在采样时更改为采样。


您能告诉我该 LDO 的 PSRR 最小或最大范围吗? (其他所有 TI LDO 仅具有 PSRR 的典型规格。)

示例 -5%~5%、-10%~10%?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seokmin、  

    您可以正确地看到、PSRR 性能可能因器件而异、但器件之间的差异往往非常小。  

    在行业中、LDO 通常不指定 PSRR 的最小值/最大值。 在 TI、我们未指定最小值/最大值的原因是这是因为这是一种对噪声极其敏感的测量、不利于直接在制造环境中进行测量。 您可以想象、制造测试车间可能是嘈杂环境(EMI)以及插座、电缆、测试硬件等引入的寄生效应。 还会对精确捕获瞬态性能的能力产生负面影响。  

    为了让您了解预期的变化量、我在过去几年中测量了许多 LDO 的 PSRR、我可以告诉您、 在比较 器件与器件变化时、通常我们不会看到超过1或2 dB 的变化、 即使是在获取原始数据多年之后制造的再测量单元。  

    Kyle Van Renterghem

    应用经理

    TI LDO