This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:可堆叠的最大器件数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79616-Q1, BQ79616, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052087/bq76952-max-number-of-devices-that-can-be-stacked

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1BQ76PL536A

大家好、

我们需要使用主从拓扑开发模块化 BMS。 我指的是 TI 的一个链接,其中显示了 BQ76952的堆叠。 我的问题是、"我们是否可以将这种堆叠的芯片用于1000Vdc 的电池组电压?"

如果是,可以像这样堆叠最多多少个芯片? 请注意、我们计划开发模块化 BMS、因此我们将仅将此芯片用于电池平衡和监控。 充电/放电 FET 控制、电流感应和其他东西等其他东西将由板载 MCU 处理。 我们计划构建 MCU+BQ76952的可堆叠模块、其中一个板将充当主板、另一个板充当从板。

如果我们无法使用此芯片、请向我推荐具有成本效益的解决方案。  

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952在设计时未考虑堆叠、但可以考虑堆叠。 为了达到1000VDC 的电压、 您必须堆叠太多电压才能实现。

    我建议您查看我们的汽车监控器、如 BQ79616-Q1、该器件在构建时考虑了堆叠。 这些问题由不同的团队处理、因此如果您需要更多或更好的建议、可能需要打开新的主题帖。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果我们仍然想使用 BQ76952,最多可以堆叠多少个设备? 请注意、我们将仅将这些芯片用于电池监控和电池平衡、其余的东西将由板载 MCU 处理。  

    原因是、BQ76952和 BQ79616之间的价格差异是前者的3倍。 此外、我们内部还有 BQ76952库存、而建议的 BQ79616在任何地方都没有库存。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们尚未使用 BQ76952测试最大允许堆栈、因为它没有内置堆栈功能。 堆叠的大多数客户最多有两个。  

    我们无法保证它可堆叠、适用于高达1000V 的系统。 我仍然建议您查看我们的汽车级器件、如果您在后面有任何疑问、可以向汽车团队寻求帮助。 即使价格更昂贵、汽车级器件也可能最适合您的应用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我明白了、我们将进一步考虑您关于使用其他 TI 芯片的建议。 到目前为止、建议的 BQ79616没有库存、但 BQ76PL536A 有库存。 它具有菊花链功能、允许使用32个器件。 我想我们很高兴能够使用此芯片来提供800VDC 电池组、只需要您对此芯片有什么想法。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果您对 BQ76PL536A 有任何疑问、请在新帖子中添加一篇内容、这样会更有帮助。我们有一个单独的团队负责处理该系列器件、因此我不太熟悉这些器件。 他们将更有能力为您提供帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon