This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54626:TPS54626PWPR 无法生成5V 输出

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052756/tps54626-tps54626pwpr-not-able-to-generate-5v-output

器件型号:TPS54626

您好!  

我们将 TPS54626PWPR 用于其中一种用于生成5V、3.6V、3.3V 和1.8V 的设计。 此 IC 可在除5V 之外的所有其他电压下正常工作。 当我们初始上电时、5V 稳压  器仅生成1.9V 电压并保持不变、直到我们通过手动接地短路更改 EN 引脚状态。 我随附了相同的原理图。 请查看此内容、并让我知道需要更改的内容。  

 

谢谢、此致、  

Yuvaraju S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这篇文章中进行了更新,我在 IC 的 EN 引脚上添加了一个分压器,以便在 EN 引脚上提供2V 电压。 现在、IC 工作正常、能够生成5V 输出。  

    希望这些信息能帮助一些人。  

    此致、  

    Yuvaraju S.