请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54626 
您好!
我们将 TPS54626PWPR 用于其中一种用于生成5V、3.6V、3.3V 和1.8V 的设计。 此 IC 可在除5V 之外的所有其他电压下正常工作。 当我们初始上电时、5V 稳压 器仅生成1.9V 电压并保持不变、直到我们通过手动接地短路更改 EN 引脚状态。 我随附了相同的原理图。 请查看此内容、并让我知道需要更改的内容。
谢谢、此致、
Yuvaraju S.