This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:最小输出电容

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134625/tpsm5601r5-minimum-output-capacitance

器件型号:TPSM5601R5

您好!

我的客户正在考虑在以下条件下使用 TPSM5601R5。

 - VIN=28V、VOUT=5V、IOUT=0.4A 或0.5A

您能否清楚地了解是否可以使用一个 X5R 25uF 作为输出电容?

如果您有任何其他建议、请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您发帖。  25uF 本身小于图8-2所示的最小要求。  X5R 还具有大约高达+/-20%的容差、更不用说它在温度下的变化了。 此外,请注意电容器的电压降额因子--电容会在偏置电压下从表面值下降。  这意味着在运行期间、电容将从标称表面值降低。  由于所有这些、我恐怕单个 X5R 25uF 就不够用了。  请查看电容器供应商的数据表、以确保在考虑上述所有因素后、最坏情况下的最小有效电容大于30uF。   

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao