This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:ADDR0引脚通过肖特基二极管连接到 GND

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, LM25066I, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052043/lm25066i-addr0-pin-connect-to-gnd-over-a-schottky-diode

器件型号:LM25066I
主题中讨论的其他器件:TLA2528LM25066

您好!

如果我将 LM25066i 和 TLA2528 ADDR 引脚配置连接在一起、则会发生 I2C 地址冲突。  

在一个插槽中、两个 ADDRR 均连接到 GND、而在另一个插槽中、则保持断开状态。

我通过添加肖特基二极管来阻止 TLA2528中 LM25066i 的 ADDR0、找到了一种解决方案。

我想通过"查看"地址配置的 GND 来了解 ADDR0的容差、因为添加肖特基二极管后、它和 GND 上会有0.2V 的压降。

我的意思是、我需要添加一个与 ADDR0串联的二极管到 GND、以便 TLA2528设置正确的地址、否则 TLA2528地址配置是错误的。

BAT54W 是否会干扰 LM25066i 地址选择? ADDR0的容差/阈值是多少?

ADDR0  在一种配置中保持悬空、在另一种配置中连接到 GND。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您与我们联系。 我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     需要在硬件上验证 BAT54W 对 ADR0选择的影响。 我没有得到 ADR0采样为"0"或"1"的容差或阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    在硬件上它可以正常工作、但我想确保它不会影响 ADR0为0

    TI 可以确认这一点吗?

    阈值是1、是上拉至衰减?  

    ADR0的内部电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果 ADR0上拉至 LM25066的 VDD (4.5V 标称值)、则会检测到"1"。  TLA2528 DECAP 引脚上的电压输出为1.8V。我不确定 LM25066的 ADR0是否上拉至1.8V、是否检测到"1"或"0"。 但是、我明天可以通过外部电源将 ADR0拉至1.8V、在 EVM 上验证这个问题。 您也可以检查您的系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    如果您可以对其进行测试、那将非常好。

    因为我不知道 LM25066i 的内部电路、所以我无法判断 ADR0是否看到肖特基二极管的0.2V 压降。

    ADR0引脚 ROM LM25066i 内部是否使用任何可识别上拉/下拉或悬空的电流/电压?

    我在至少4个电路板中使用上述电路、它可以正常工作、但我无法判断它是否始终工作、因为肖特基二极管的压降为0.2V、我不知道这是否会影响逻辑。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我来执行实验。 明天或明天之后的第二天、我会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请查看以下范围。

    0V 至0.79V:ADR0=0;

    0.8V 至3.4V:ADR0 = Z;

    3.41V 及以上:ADR0=1。