主题中讨论的其他器件:TLA2528、 LM25066
您好!
如果我将 LM25066i 和 TLA2528 ADDR 引脚配置连接在一起、则会发生 I2C 地址冲突。
在一个插槽中、两个 ADDRR 均连接到 GND、而在另一个插槽中、则保持断开状态。
我通过添加肖特基二极管来阻止 TLA2528中 LM25066i 的 ADDR0、找到了一种解决方案。
我想通过"查看"地址配置的 GND 来了解 ADDR0的容差、因为添加肖特基二极管后、它和 GND 上会有0.2V 的压降。
我的意思是、我需要添加一个与 ADDR0串联的二极管到 GND、以便 TLA2528设置正确的地址、否则 TLA2528地址配置是错误的。
BAT54W 是否会干扰 LM25066i 地址选择? ADDR0的容差/阈值是多少?
ADDR0 在一种配置中保持悬空、在另一种配置中连接到 GND。
此致、
Michael