This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:负载下的压降;ILIM 看起来像 PWM

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052278/tps56221-voltage-dropping-under-load-ilim-looks-like-pwm

器件型号:TPS56221

我在 以下条件下使用 TPS56221DQPT:

Vin = 12
Vout = 0.85
Fsw = 1MHz
目标 Imax = 15A
目标 IPP = 5.2A

在无负载的情况下、稳压器达到目标电压。 但是、只要我为其提供超过~500mA 的负载、输出电压就会开始下降。 似乎 OCP 正在被击中。 我的 Rocp = 2.26k、在上述条件下不应触发 OCP。 我查看 ILIM 引脚18的电压、我看到 PWM 信号。 它在~100ns 内处于低电平、然后在大约900ns 内处于~6V。 即使没有负载、也会观察到这种行为。 这种行为表示什么?

感谢您的任何输入、
Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的原理图和 PCB 布局?     用于设置 OC 限值的 ILIM 电压在器件切换前被锁存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 通道:

    底部:

    顶部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压是否如图9-10  https://www.ti.com/lit/ug/slvu446b/slvu446b.pdf#page=17所示

    如果器件触发 OC、器件将自动切断与恢复、并经过5个软启动周期。  

    如果没有、您能否检查 BP 引脚的电压?  检查 BP 电压的另一种方法是查看引导电压、但它将进行切换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何过流波形。 在本例中、输出电压稳定、刚好低于目标值。 负载介于0和500mA 之间时、输出电压会正确跟踪目标。 负载高于500mA 时、我看到输出电压下降到低于目标值、但稳定。 在这两种情况下、我都可以在 ILIM 引脚上看到奇怪的0至6V 方波。

    我将检查 BP 引脚的电压、并在早上观察 BOOT 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在  单个封装中使用了一个控制器和两个 FET。   该控制器具有一个双功能引脚、用于设置电流限制并驱动低侧 FET。   加电期间有一个校准时间、请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps56221.pdf#page=11 、该时间设置电流限制阈值。

    在校准时间内、ILIM 上的电压应该具有一个直流电平并且被用来设定电流限值  在器件开始切换后、ILIM 将脉冲、这是低侧 FET 的栅极驱动电压。  

    6V 约为 BP 引脚电压。    当输出电流增加时、6V 的 ILIM 电压振幅是否会变低。   有第二块电路板、表现出相同的行为。   移除 ILIM 电阻器是否允许调节大于1=500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的讲解。 因此、ILIM 引脚的行为似乎正常、而不是问题的根源。 一些更新:

    BP 引脚电压为6.4V
    移除 ILIM 电阻器未解决问题

    为了解决这个问题、稳压器在目标电压(0.852V)下运行、并且 FB 引脚在未加载时达到0.600V。 当引入4A 负载时、输出降至0.821V、FB 引脚降至0.567V

    当负载被引入时、ILIM 引脚波形振幅不会改变。 占空比似乎也没有变化。

    如您所见、稳压器通过高侧开关供电。 我怀疑这可能会导致问题行为、但在移除它并直接从台式电源为稳压器供电后、问题仍然存在。 我将开始研究引脚启动波形以获取线索。

    现在、我只有一份此板。 我制造了多个裸板、但到目前为止、只组装了一个用于测试。

    感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示波器跟踪:

    VEN/ss 为黄色、BP 为蓝色、ILIM 为红色。 Rocset 已被移除、但 ILIM 上的电压从未像应该的那样超过300mV。 这是奇怪的、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 ILIM 不是300mV、但电压大于6至50mV 范围、以使用 ILIM 调整电流限制。  

    您能否在无负载和欠载条件下使用 DMM 测量图像中所示的 V1和 V2点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是令人尴尬的。

    芯片一直运转正常。 我的所有测量结果都被我选择的参考点所迷惑。 它位于电路板的返回电流路径中、因此在本地接地平面外部加入了压降。 您刚才建议的测量结果表明了这一点。

    感谢您提供的信息丰富的回答! 你给我很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,  我经常犯同样的错误。   我犯的另一个错误是 、在测试直流/直流时、输入电源的电流限制设置得不够高。

    此致、

    David