This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电过程中、充满电容量和剩余电量会突然下降

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052630/bq40z80-full-charge-capacity-and-remaining-charge-capacity-suddenly-drop-during-dishcarge

器件型号:BQ40Z80

您好!

当使用高电流(19-22A)通过 BMS 对电池放电(12Ah)时、FCC 和 RCC 突然下降时、我遇到问题。 以1.33%的最大偏差获取了 Chem ID,学习过程成功,如 LStatus() 0x6所示。

所使用的黄金文件已附加。

我试图确定 BQ40Z80芯   片在放电分支不受 BMS 控制的情况下是否正常工作、而是在负载出现时对电池放电。 BATT+和 PACK+用一根导线连接。  放电电缆的正极连接到 BATT+、负极连接到 PACK-、以测量放电电流。 在放电之前发送 ManufacturerAccess() DSG FET Toggle 命令,以便 BQ 芯片知道电池正在放电,即使没有控制 FET。

  

电池剩余电量大约为10Ah 时开始放电、而在7546mAh 时、FCC 从12147mAh 降至4624mAh、RCC 降至0

本实验是在 BMS 上完成的、BMS 的 DSG 分支与 DSG FET 连接到 PCB 上。 结果类似、RCC 从1993mAh 降至0、FCC 从12154降至10182mAh。

在这两种情况下、当放电终止时、FCC 恢复正常。

随附两个实验的日志文件。

如果有任何见解,将不胜感激。  

e2e.ti.com/.../DSG_5F00_not_5F00_attached.log

e2e.ti.com/.../DSG_5F00_attached.log

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_Golden_5F00_file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我将查看您的日志并返回给您。

    最棒的

    Jessica