您好!
当使用高电流(19-22A)通过 BMS 对电池放电(12Ah)时、FCC 和 RCC 突然下降时、我遇到问题。 以1.33%的最大偏差获取了 Chem ID,学习过程成功,如 LStatus() 0x6所示。
所使用的黄金文件已附加。
我试图确定 BQ40Z80芯 片在放电分支不受 BMS 控制的情况下是否正常工作、而是在负载出现时对电池放电。 BATT+和 PACK+用一根导线连接。 放电电缆的正极连接到 BATT+、负极连接到 PACK-、以测量放电电流。 在放电之前发送 ManufacturerAccess() DSG FET Toggle 命令,以便 BQ 芯片知道电池正在放电,即使没有控制 FET。
电池剩余电量大约为10Ah 时开始放电、而在7546mAh 时、FCC 从12147mAh 降至4624mAh、RCC 降至0
本实验是在 BMS 上完成的、BMS 的 DSG 分支与 DSG FET 连接到 PCB 上。 结果类似、RCC 从1993mAh 降至0、FCC 从12154降至10182mAh。

在这两种情况下、当放电终止时、FCC 恢复正常。
随附两个实验的日志文件。
如果有任何见解,将不胜感激。
e2e.ti.com/.../DSG_5F00_not_5F00_attached.log