This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2211-SP:需要减少输入和输出电容器

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134503/tps7h2211-sp-input-and-output-capacitors-needs-to-be-reduced

器件型号:TPS7H2211-SP

我需要减少 TPS7H2211的输入和输出电容器。  对于航天应用、数据表中使用170uf 作为 TPS7H2211的输入、使用另一170uf 作为输出。  我有1 个 TPS7H2211输出驱动到 5个并联的 TPS7H2211中。  输入12V PSU 的组合容性负载超出了 PSU 建议值。  TPS7H2211建议的最小输入和输出电容器是多少?  降低输入/输出电容器的风险是多少?  使用高值电容器的原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件建议的最小输出电容为10uF、如数据表第3页的引脚功能表所示。 最好匹配输入端的输出电容值。

    在 EVM 上的数据表示例中、将170 uF 用于 CIN 和 COUT、而在请参阅报告中、原因是航天应用通常使用更高的电容来帮助减少输出上的单粒子瞬变。 使用较低的电容可能会降低设置的效果。

    谢谢、

    Sarah