请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2211-SP 我需要减少 TPS7H2211的输入和输出电容器。 对于航天应用、数据表中使用170uf 作为 TPS7H2211的输入、使用另一170uf 作为输出。 我有1 个 TPS7H2211输出驱动到 5个并联的 TPS7H2211中。 输入12V PSU 的组合容性负载超出了 PSU 建议值。 TPS7H2211建议的最小输入和输出电容器是多少? 降低输入/输出电容器的风险是多少? 使用高值电容器的原理是什么?