This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQSTUDIO 上不包含 bq20z80

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ20Z80, BQ40Z50, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134482/bqstudio-bq20z80-does-not-included-on-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400bq20z80BQ40Z50MKST-3P-ALT-EV2300

您好!

你好。  

客户 购买了 EV2400并下载了 BQSTUDIO 软件、并尝试将其与电池配合使用、但 BQSTUDIO 上未列出电池芯片。

他 的电池使用 bq20z80。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    bq20z80是一款旧产品。 bqStudio 不支持它。

    bq20z80使用 bqEvaluation 软件、需要 EV2300。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    你好。 在我们检查时、EV2300现在已停产、根据以下文章、EV2400是更换产品。 有关客户如何同时使用 bq20z80、EV2400和 BQStudio 的任何建议。 非常感谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103348/ev2300-084-ev2300/4088458?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ev2300%20obsolete#4088458

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    如果客户只想从 bq20z80获取 SBS 数据、则可以使用 bqStudio。 手动选择任何 bq40z50、然后将 bqStudio 首选项更改为显示高级视图。 这将允许选择在 GUI 上读取的寄存器。 选择与 SBS 兼容的寄存器并进行读取。

    如果客户希望读取/更改数据闪存、则需要 bq 评估软件。 MKST-3P-ALT-EV2300是 EV2300的替代产品、但需要安装其他软件才能与 bq 评估软件配合使用。

    如果客户的更改有限、则客户也可以使用 bqStudio 中的高级通信选项卡与 bq20z80进行通信