主题中讨论的其他器件: EV2400、 bq20z80、 BQ40Z50、 MKST-3P-ALT-EV2300
您好!
你好。
客户 购买了 EV2400并下载了 BQSTUDIO 软件、并尝试将其与电池配合使用、但 BQSTUDIO 上未列出电池芯片。
他 的电池使用 bq20z80。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
客户 购买了 EV2400并下载了 BQSTUDIO 软件、并尝试将其与电池配合使用、但 BQSTUDIO 上未列出电池芯片。
他 的电池使用 bq20z80。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
您好、Shirish、
你好。 在我们检查时、EV2300现在已停产、根据以下文章、EV2400是更换产品。 有关客户如何同时使用 bq20z80、EV2400和 BQStudio 的任何建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
您好 Ray、
如果客户只想从 bq20z80获取 SBS 数据、则可以使用 bqStudio。 手动选择任何 bq40z50、然后将 bqStudio 首选项更改为显示高级视图。 这将允许选择在 GUI 上读取的寄存器。 选择与 SBS 兼容的寄存器并进行读取。
如果客户希望读取/更改数据闪存、则需要 bq 评估软件。 MKST-3P-ALT-EV2300是 EV2300的替代产品、但需要安装其他软件才能与 bq 评估软件配合使用。
如果客户的更改有限、则客户也可以使用 bqStudio 中的高级通信选项卡与 bq20z80进行通信