This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723和 BQ25730之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050018/bq25723-difference-between-bq25723-and-bq25730

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25730

您好、TI、

        请帮助我们在 BQ25723和 BQ25730之间选择更新器件。  

  我们在 BQ25723和 BQ25730之间找到了相同的功能、 但在 具有电源路径控制和 USB-C PD 3.0 OTG 输出的 BQ25730 I2C 1至5节降压/升压窄 VDC 电池充电控制器和 具有系统功率监控器和处理器热量监控器的 BQ25723 I2C 1至4节窄 VDC 降压/升压电池充电控制器中,     BQ25730中缺少这一点 、我们还查看 了数据表 、没有提到任何地方(JEITA)。

请描述   BQ25723和 BQ25730之间的差异、这有助于器件选择。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    两个器件上都没有 JEITA 监控。 请参阅以下器件差异:


    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭赞、  


                   有关 BQ25723的详细信息、请访问 TI 网站(www.ti.com/.../BQ25723)、其中明确提到 了 BAT 温度热敏电阻监控(JEITA 曲线)

    TI 建议在 BQ25723和 BQ25730之间使用什么、BQ25730是两者之间的升级部件。  
    BQ25723和 BQ25730之间有任何关键差异。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭赞:

    我们已经检查了 BQ25723和 BQ25730两个器件、在进一步操作之前、我们只想澄清这两个 IC 之间的主要差异。

    您能帮助我们理解这一点吗?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    如比较表中所示、开关频率和支持的电池节数不同。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger

    感谢您的澄清。

    此致、

    Ajit Wadekar