请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101-Q1 大家好、
在数据表中、建议使用 Cbypass = 470nF。
当输出短路(Vo=3.3V)时、FB 引脚将变为负电压。 FB 引脚是否会存在电源应力风险? 原因、客户认为 Cbypass 值很大。
2.没有 Cbypass 时是否有 PSRR 评估波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、建议使用 Cbypass = 470nF。
当输出短路(Vo=3.3V)时、FB 引脚将变为负电压。 FB 引脚是否会存在电源应力风险? 原因、客户认为 Cbypass 值很大。
2.没有 Cbypass 时是否有 PSRR 评估波形?
您好、Mona、
您的客户正确、如果输出发生非常快的瞬态(例如 GND 短路)、Cbypass 可能会导致 FB 引脚被拉至太远的负极。 这是因为 Cbypass AC 将 FB 节点耦合到 Vout。 如果他们对此感到担忧、他们可以将其删除(请参阅下面的 PSRR 图)或将其减小到10nF 左右的小尺寸。
我们还有一份应用手册、其中介绍了如果用户想要进一步降低噪声、使用 Cbypass (通常称为前馈电容器)的优缺点。 https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf