This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:旁路电容器和功率应力

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052027/tps7a8101-q1-bypass-capacitor-and-power-stress

器件型号:TPS7A8101-Q1

大家好、

在数据表中、建议使用 Cbypass = 470nF。

当输出短路(Vo=3.3V)时、FB 引脚将变为负电压。 FB 引脚是否会存在电源应力风险? 原因、客户认为 Cbypass 值很大。  

2.没有 Cbypass 时是否有 PSRR 评估波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、  

    您的客户正确、如果输出发生非常快的瞬态(例如 GND 短路)、Cbypass 可能会导致 FB 引脚被拉至太远的负极。 这是因为 Cbypass AC 将 FB 节点耦合到 Vout。 如果他们对此感到担忧、他们可以将其删除(请参阅下面的 PSRR 图)或将其减小到10nF 左右的小尺寸。  

    我们还有一份应用手册、其中介绍了如果用户想要进一步降低噪声、使用 Cbypass (通常称为前馈电容器)的优缺点。   https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf