This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计支持请求

Guru**** 2839450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051748/power-design-support-request

主题中讨论的其他器件:LM25184LM25183

您好!

我们正在进行新的 HMI 产品设计。 在该项目中、我们需要一个直流/直流隔离式电源转换器。 我们一直在考虑使用 VRB2412YMD-15WR3等即用型模块 、但由于价格和库存问题、我们需要自行设计。  根据我的研究、我们需要一种 ISO 降压或反激式设计、但由于 PCB 上没有太多空间、因此 ISO 降压转换器会更好。

详细的输入-输出信息如下所示。 您能否为此目的建议一个设计/IC?  

İnput μ A:24V DC (18-36V 大电压范围)

输出:12V 1.5A 隔离式(1A 输出也可以、但如果是1.5A 则更好)