Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25183
您好!
我们正在进行新的 HMI 产品设计。 在该项目中、我们需要一个直流/直流隔离式电源转换器。 我们一直在考虑使用 VRB2412YMD-15WR3等即用型模块 、但由于价格和库存问题、我们需要自行设计。 根据我的研究、我们需要一种 ISO 降压或反激式设计、但由于 PCB 上没有太多空间、因此 ISO 降压转换器会更好。
详细的输入-输出信息如下所示。 您能否为此目的建议一个设计/IC?
İnput μ A:24V DC (18-36V 大电压范围)
输出:12V 1.5A 隔离式(1A 输出也可以、但如果是1.5A 则更好)