This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:为什么即使禁用 ILIM 故障、逐周期开关电流限制也始终处于活动状态?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1, TPS92691, TPS92692-Q1, TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050497/tps92682-q1-why-cycle-by-cycle-switch-current-limit-is-always-active-even-if-the-ilim-fault-is-disabled

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691TPS92692-Q1TPS92691-Q1

您好、专家、

我从 TPS92682-Q1数据表中阅读了这一内容、但我并不真正理解其中的原因。   禁用 ILIM 故障但检测到高电流时会发生什么情况?

谢谢、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    我有一个愚蠢的问题。 由于 TPS92682-Q1是一种控制器、理想情况下它仅控制要切换的 MOSFET。 现在  我将其用于 CC 降压/升压转换器,我需要非常大的电流输出,例如50A。 我的问题是、什么限制了设计?  

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您在第一个帖子中讨论的 ILIM 是开关电流限制。  即使禁用了 ILIM 电流故障并且您达到了电流设置、FET 导通脉冲也会截断并防止 ISP 升高。  这称为逐脉冲电流限制 、但稳压器不会关断。  在启用 ILIM 故障的情况下、过流事件将关闭稳压器。

    正如您在第二篇文章中提到的、TPS92682是一款控制器、理想情况下、它可以控制 FET 在任何功率级别进行切换。  关键问题在于、当您在高功率级别进行开关时、必须使用大型 FET、TPS92682的栅极驱动器必须能够处理这些大型 FET 的驱动。  栅极驱动器功能有限、如果并联大型 FET 或 FET、则可能没有足够的驱动能力、因此、您必须降低高功率应用中的开关频率。   

    谢谢 Tuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的讲解。 我还有一个问题。 TPS92682-Q1是否可以配置为降压拓扑? 我在数据表中看不到清晰的说明。

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的、它可以在降压转换器中配置、但它是浮动降压、而不是常规接地输出降压转换器。  一般方框图类似于 TPS92691的图27。  您无需电平转换器即可驱动 Q2调光 FET ...谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    根据我的理解、浮动降压意味着 LED 输出-不以 GND 为基准。 对吗?

    此外、对于降压转换器、如果使用 N-MOSFET 作为开关、则需要电荷泵。 TPS92692-Q1是否有一个?

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我有一个更一般的问题。 从我的角度来看、TPS92691-Q1、TPS92692-Q1和 TPS92682具有类似的结构。 如果错误、请更正我。 通常、它们可以处理的最大电流是多少? 我 只是想知道他们可以在什么场合申请。

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    从上面的方框图中可以看出、主 FET Q1不需要电荷泵。  它以接地为基准、691、692和682具有 VCC 线性稳压器(不是电荷泵)、可为驱动 FET 提供电源。   

    同样、这三个器件都是控制器、因此输出功率取决于我之前对您的回答中所述的外部组件。

    谢谢 Tuan