主题中讨论的其他器件: TPS92691、 TPS92692-Q1、 TPS92691-Q1
您好、专家、
我从 TPS92682-Q1数据表中阅读了这一内容、但我并不真正理解其中的原因。 禁用 ILIM 故障但检测到高电流时会发生什么情况?

谢谢、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我从 TPS92682-Q1数据表中阅读了这一内容、但我并不真正理解其中的原因。 禁用 ILIM 故障但检测到高电流时会发生什么情况?

谢谢、
ElecCheng
您好、电子
您在第一个帖子中讨论的 ILIM 是开关电流限制。 即使禁用了 ILIM 电流故障并且您达到了电流设置、FET 导通脉冲也会截断并防止 ISP 升高。 这称为逐脉冲电流限制 、但稳压器不会关断。 在启用 ILIM 故障的情况下、过流事件将关闭稳压器。
正如您在第二篇文章中提到的、TPS92682是一款控制器、理想情况下、它可以控制 FET 在任何功率级别进行切换。 关键问题在于、当您在高功率级别进行开关时、必须使用大型 FET、TPS92682的栅极驱动器必须能够处理这些大型 FET 的驱动。 栅极驱动器功能有限、如果并联大型 FET 或 FET、则可能没有足够的驱动能力、因此、您必须降低高功率应用中的开关频率。
谢谢 Tuan