Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LP8863-Q1, LP8866-Q1, TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 主题中讨论的其他器件: LP8863-Q1、 LP8866-Q1、 TPS92390
尊敬的团队:
我们客户的电动汽车充电器产品在面板背光驱动器(LP8556)上遇到过热问题当我们将机器老化时、附件是我们的面板规格:
VIN=4.5V
Vout=21.3~26.2V @25oC
Iout=65mA/一个通道(总通道=4)
控制方法:I2C (应为1.8V 电平)
工作温度应高于85oC
我还发现几个 IC 可能是替代产品:(更大的封装)
LP8863-Q1
LP8866-Q1
TPS92390
请建议哪一个可以满足我们的要求、
非常感谢!
Jimmy