This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:TI 解决方案建议

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LP8863-Q1, LP8866-Q1, TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050715/lp8556-ti-solution-suggestion

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件: LP8863-Q1LP8866-Q1TPS92390

尊敬的团队:

我们客户的电动汽车充电器产品在面板背光驱动器(LP8556)上遇到过热问题当我们将机器老化时、附件是我们的面板规格:

VIN=4.5V

Vout=21.3~26.2V @25oC

Iout=65mA/一个通道(总通道=4)

控制方法:I2C (应为1.8V 电平)

工作温度应高于85oC

 

我还发现几个 IC 可能是替代产品:(更大的封装)

LP8863-Q1

LP8866-Q1

TPS92390

请建议哪一个可以满足我们的要求、

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

        对于上述三个 IC、所有 IC 都可以覆盖输入/输出电压范围、额定电流。 考虑到散热问题、LP8863和 LP8866的热阻比92390的热阻小一点。 更建议 使用具有增强诊断功能和功率密度的 LP8866。