This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985-33DBVR

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049672/lp2985-lp2985-33dbvr

器件型号:LP2985

各位专家、您好!

客户发现压降电压超出规格。 他们在芯片级上看到了一个 SEM 和裂缝。  
1.这是否是问题的主要原因?  

2.裂缝的原因是什么? 客户发现这些不是由化学品脱皮引起的。  

 /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SEM-INSPECTION-DC2134.png

有些信息是保密的、我不能在公共论坛中随意分享。 如果此讨论可以离线进行、请告知我可以联系的电子邮件。

谢谢你。

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果不亲自查看器件、我们将无法评论超出规格操作的根本原因。

    2.有许多可能的原因导致芯片芯片的芯片破裂,但在最终测试中很可能会发现此类部件上的裂缝。 只有在 ESD 放电或部件处理不当后、才会出现这些裂缝。

    我将与质量工程师交谈、看看我们是否可以做任何其他事情。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。  

    显示问题的零件的日期代码为 DC:2134。

    下面是问题摘要和所附的调查结果表。

    答:在4个直流电中、有2个:2134器件在化学品衰减速后出现电路损坏。 在控制采样 DC:2124上未观察到异常中断。

    B.检查后,钝化层被损坏。 怀疑在工厂和制造级别可能发生损坏。  

    c.电气测试显示部件超出压降电压规格。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/COMPARISON-TABLE.png

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们的质量团队需要传达以下几点:

    首先、我们确信您的帖子中提到的器件不存在系统性风险、因为 过去3年中已发货超过7、000万件、且没有关于制造的客户问题报告

    接下来、我们想了解器件的应用。 包括输入电压和负载条件等

    最后、在  部署的部件数量中、总的部件故障计数是多少、而不仅仅是从已衰减的部件中计算出。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供信息。

    客户将在电源适配器上使用它们。 由于在 IQC 进行了十进制 n C-SEM、因此该申请令人担忧地不相关。 这些是未使用的器件。  它们未安装在任何电路板上。 他们从一卷3000片的卷盘中抽取了4片样品、其中2片有裂纹、如图所示。 此时、客户不再继续进行任何检查。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    此时、我们认为在我们的制造工厂检测到故障后再发货、VDO 规格故障是每个部件在发货前必须通过的测试的一部分。 此时、我可以指向您的退货、联系您的认证分销商、因为我们需要确定零件经过的拥有链。 客户无意中损坏了它、或者在处理过程中损坏了它。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    上面链接的是我们的返回页、详细说明了该过程应如何开始。 FA 流程将从记录器件故障开始、 这是通过授权分销商退货所必需的。 如果配电盘无法解决您看到的破裂问题、 我们将从此处着手确定部件故障模式的根本原因。

    此致、
    John