请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24161B 在 这种情况下、有人可以提供帮助吗? 发现 BQ 的 SYS 引脚的电压波形异常、有时当电池未连接且 USB 电源已插入时、如下图所示? 这可能是什么原因?
如果 EN_NOBATOP 位保持为0并且电池未连接、将会发生什么情况?(我们可以从数据表中看到:0 -正常运行;
1-禁用端接时启用无电池运行(默认为0)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 这种情况下、有人可以提供帮助吗? 发现 BQ 的 SYS 引脚的电压波形异常、有时当电池未连接且 USB 电源已插入时、如下图所示? 这可能是什么原因?
如果 EN_NOBATOP 位保持为0并且电池未连接、将会发生什么情况?(我们可以从数据表中看到:0 -正常运行;
1-禁用端接时启用无电池运行(默认为0)