This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:BQ24161的 SYS 引脚的电压波形异常、有时没有电池

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050769/bq24161b-voltage-waveform-of-the-sys-pin-of-the-bq24161-is-abnormal-sometimes-without-battery

器件型号:BQ24161B

在 这种情况下、有人可以提供帮助吗? 发现 BQ 的 SYS 引脚的电压波形异常、有时当电池未连接且 USB 电源已插入时、如下图所示? 这可能是什么原因?

如果 EN_NOBATOP 位保持为0并且电池未连接、将会发生什么情况?(我们可以从数据表中看到:0 -正常运行;
1-禁用端接时启用无电池运行(默认为0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下周我会再回来。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机解析。

    谢谢、

    Mike Emanuel