请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 你好。
我使用 TPS63000并有一些问题。
条件1. 电流串合低于100mA。
条件2. 输入电压为5.0V,输出电压为3.3V。
问题1. 当我触摸手动操作时、会发出高频声音。
之后、它会保持极高的电流消耗、看起来像是烧毁了、从未恢复过。 这是正常的吗?
问题2. 我不对"VINA"使用 R-C 滤波器。 没关系吗? 我在数据表中看不到有关这方面的任何信息。
问题3. 启动时有时会发出高频声音。
我附上原理图和光绘文件。


谢谢。