This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:触摸时烧毁

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051099/tps63000-burned-out-when-touch-by-hand

器件型号:TPS63000

你好。

我使用 TPS63000并有一些问题。

条件1. 电流串合低于100mA。

条件2. 输入电压为5.0V,输出电压为3.3V。

问题1. 当我触摸手动操作时、会发出高频声音。

    之后、它会保持极高的电流消耗、看起来像是烧毁了、从未恢复过。 这是正常的吗?

问题2. 我不对"VINA"使用 R-C 滤波器。 没关系吗? 我在数据表中看不到有关这方面的任何信息。

问题3. 启动时有时会发出高频声音。

我附上原理图和光绘文件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 。

    A1:用手触摸是否是您的必要测试?   很难说出触摸过程中发生的情况、但我可以重点介绍 ESD 损坏或环路控制失败。

       在触摸过程中、您可以帮助捕获波形吗?

    A2:不需要 RC。

    A3:我认为您可以在启动期间捕获正交波形、并检查是否有可闻频率

    此致

    TAO