This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:升压模式下的电流限制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050788/tps61094-current-limit-in-boost-mode

器件型号:TPS61094

大家好、团队成员。

在数据表说明中、HS 是蓝色圆圈、LS 是红色圆圈、这是正确的吗?

升压模式下红圈 FET 的过流限制是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    在数据表说明中、HS 是蓝色圆圈、LS 是红色圆圈、这是正确的吗?

    [WW]是的。

    升压模式下红圈 FET 的过流限制是多少?

    [WW]在升压模式下、通过限制 HSFET 的谷值电流来控制 LSFET 的最大电流。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    感谢您的回答。

    在升压模式下、我认为不能在 HSFET 侧应用电流限制。

    这是否意味着 HSFET 和 LSFET 的过流限制值相同?

    此外、数据表封面上的"最小1.4A 电感器谷值电流限制"是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    请参阅以下升压模式下 TPS61094控制的简化方框图;

    TPS61094实现恒定导通时间谷值电流模式控制。 这意味着、EA 会比较和放大 VOUT 和基准之间的差分。 当 HSFET 导通时、放大误差 VCOMP 成为谷值电流的电流基准;

    当感测到的谷值电流降至 VCOMP 时、会触发基于 VOUT 和 VIN 之比的谓词吨、因此该吨的 LSFET 处于开启状态;

    对于电流限制、如果控制 HSFET 的谷点、则控制 LSFET 中的电流、因为 LSFET 的最大值将仅为最大谷值电流+电感器纹波。

    当 LSFET 导通时、用户应确保电感器在 TON 期间不会饱和。 这就是我们通常建议客户在电感器饱和电流超过谷值电流限制时留有裕度的原因。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    谢谢你。 我了解了如何检测电流。

    另一个问题的最小值为1.4A 吗?

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    1.4a 是我们可以保证的最小谷值电流限值阈值、以应对包括温度和工艺在内的所有变化。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    它与 ISW_LIM 是否不同?

    ISW_LIM (最小值1.7A、典型值2A、最大值2.6A)

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    情况相同。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wehao-San、

    那么、最小值为什么不同?

    应使用哪一项来计算最大输出电流值?

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    我在内部进行了检查、1.4A 是拼写错误、最小谷值电流限值应为1.7A。 因此、您应该使用1.7A 进行计算。

    -文豪