大家好、团队成员。
在数据表说明中、HS 是蓝色圆圈、LS 是红色圆圈、这是正确的吗?
升压模式下红圈 FET 的过流限制是多少?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hirotsugu-San、
请参阅以下升压模式下 TPS61094控制的简化方框图;
TPS61094实现恒定导通时间谷值电流模式控制。 这意味着、EA 会比较和放大 VOUT 和基准之间的差分。 当 HSFET 导通时、放大误差 VCOMP 成为谷值电流的电流基准;
当感测到的谷值电流降至 VCOMP 时、会触发基于 VOUT 和 VIN 之比的谓词吨、因此该吨的 LSFET 处于开启状态;
对于电流限制、如果控制 HSFET 的谷点、则控制 LSFET 中的电流、因为 LSFET 的最大值将仅为最大谷值电流+电感器纹波。
当 LSFET 导通时、用户应确保电感器在 TON 期间不会饱和。 这就是我们通常建议客户在电感器饱和电流超过谷值电流限制时留有裕度的原因。
-文豪