主题中讨论的其他器件: BQ24179
对于基于 BQ25790 (尤其是 BQ24179)的器件、在阅读数据表和 EVM 指南后、我仍然不确定 PMID 引脚的用途。 这是否仅用于 OTG 用例? 即使是 OTG 用例、为什么不只使用 VBUS 呢?
如果我没有使用 OTG 该怎么办? 即使我不打算驱动 PMID 中的任何电流、我是否可以将 PMID 保持悬空或是否需要推荐的电容器?
还想知道您建议的其他器件是否不包括 OTG 支持?
此致、
Christopher
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于基于 BQ25790 (尤其是 BQ24179)的器件、在阅读数据表和 EVM 指南后、我仍然不确定 PMID 引脚的用途。 这是否仅用于 OTG 用例? 即使是 OTG 用例、为什么不只使用 VBUS 呢?
如果我没有使用 OTG 该怎么办? 即使我不打算驱动 PMID 中的任何电流、我是否可以将 PMID 保持悬空或是否需要推荐的电容器?
还想知道您建议的其他器件是否不包括 OTG 支持?
此致、
Christopher
感谢 Jeff 的回答。
例如、假设我不需要使用反向/OTG 模式、在 VIN1上具有稳定的5V 电源、在 SYS 上具有一些系统负载。 除了建议的电容外、我是否需要在 PMID 上连接任何东西?
为了确保我的理解、假设我希望在相同的设置下使用反向/OTG 模式、但 VIN1是智能手机的5V 电源或可以处理 OTG 的电源。 会发生什么变化? PMID 是否必须以某种方式路由回电话、或者是否已将其连接到 VIN1足够了? 换言之、PMID 的唯一目的是为设计人员提供一个连接转换器所需电容的位置、还是有一些目的是将其直接连接到某些负载/电源?
编辑1:为了澄清我的困惑、我想指出、EVAL 板在 TP13/TP14和 R11之间具有看似为电流测试电路的功能、这意味着 VPMID 上有一些计划的源/负载。 与 VIN1或 VIN2相比、VPMID 上的预期源/负载是多少? 在数据表上的典型应用图中、除了电容外、没有任何其他连接。
此致、
Christopher