This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790系列上的 PMID 引脚用途。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050047/bq25790-pmid-pin-purpose-on-bq25790-series

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ24179

对于基于 BQ25790 (尤其是 BQ24179)的器件、在阅读数据表和 EVM 指南后、我仍然不确定 PMID 引脚的用途。 这是否仅用于 OTG 用例? 即使是 OTG 用例、为什么不只使用 VBUS 呢?

如果我没有使用 OTG 该怎么办? 即使我不打算驱动 PMID 中的任何电流、我是否可以将 PMID 保持悬空或是否需要推荐的电容器?

还想知道您建议的其他器件是否不包括 OTG 支持?

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoper、  

    PMID 是正向/充电模式下转换器的输入、而反向/OTG 模式下则是输出。  所有转换器的输入/输出都需要电容。  TI 没有在 PMID 上至少不需要某些电容的转换器。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答。

    例如、假设我不需要使用反向/OTG 模式、在 VIN1上具有稳定的5V 电源、在 SYS 上具有一些系统负载。 除了建议的电容外、我是否需要在 PMID 上连接任何东西?

    为了确保我的理解、假设我希望在相同的设置下使用反向/OTG 模式、但 VIN1是智能手机的5V 电源或可以处理 OTG 的电源。 会发生什么变化? PMID 是否必须以某种方式路由回电话、或者是否已将其连接到 VIN1足够了? 换言之、PMID 的唯一目的是为设计人员提供一个连接转换器所需电容的位置、还是有一些目的是将其直接连接到某些负载/电源?

    编辑1:为了澄清我的困惑、我想指出、EVAL 板在 TP13/TP14和 R11之间具有看似为电流测试电路的功能、这意味着 VPMID 上有一些计划的源/负载。 与 VIN1或 VIN2相比、VPMID 上的预期源/负载是多少? 在数据表上的典型应用图中、除了电容外、没有任何其他连接。

    此致、
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    请按照 Jeff 的说明将建议的电容连接到 PMID。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。