This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547规格检查

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546, TPS2549, TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050529/tps2547-tps2547-spec-checking

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2546TPS2549TPS2544

你(们)好  

客户希望评估2547以替代2546、并且从数据表中可以看出、tps2547的 BOM 成本与 tps2546完全兼容。

请比较规格、

1. 2547删除 SDP/CDP 自动切换功能、我知道为什么要删除2547吗? 从功能的角度来看、是否有任何影响?

2.是否有任何设计请求或检查更换情况?

请分享您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS2547具有简化的特性集、删除了自动开关功能、以降低设计的复杂性。  它与 TPS2546封装兼容、但在功能上不兼容。

     TPS2549提供了 TPS2546的增强功能集、但尺寸不兼容。

    我没有任何其他办法来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我能不能知道2547和2546中哪种功能不兼容? 你能举个例子吗?

    BTW、您能否共享 tps2544、tps2546和 tps2547之间的比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在功能方面、我查看了 TPS2547和 TPS2546的数据表后、它们非常相似。  TPS2546的目标电流高达2.5A、TPS2547的目标电流高达3A。

    TPS2544的目标电流高达3A、但所包含的功能要少得多。

    TPS2544支持以下模式:

    对于 TPS2546:

    TPS2547的参考设计