请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
大家好、
设置如下:3串电池、使用0.2C 充电和放电、更新学习能力时电池容量为3350、实际学习能力为2838。 最大误差显示为8%、FCC 向下学习为512MAH。

客户希望了解以下问题:
1.这种设置是否正常?
2.设置此参数的标准是什么?
3.如何设置 EDV2? 它是由电池工厂提供还是有算法?
4.是否可以为3S1P/3350电池提供一组参数?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢!
此致、
樱桃