This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何设置 EDV2和 FCC 了解/了解参数

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050735/bq78350-r1-how-to-set-edv2-and-the-fcc-learn-up-down-parameter

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

设置如下:3串电池、使用0.2C 充电和放电、更新学习能力时电池容量为3350、实际学习能力为2838。 最大误差显示为8%、FCC 向下学习为512MAH。

客户希望了解以下问题:

1.这种设置是否正常?

2.设置此参数的标准是什么?

3.如何设置 EDV2? 它是由电池工厂提供还是有算法?

4.是否可以为3S1P/3350电池提供一组参数?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我建议更新到 BQStudio 的较新版本-在屏幕图像中、它看起来像较旧版本。  https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 

    使用 BQ78350-R1应用文档的监测部分介绍了重要监测计设置的步骤。 这些步骤非常重要、因为每个电池都不同: https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 

    从文档中可以看到、需要进行一些工作来设置正确的监测参数。 这将有助于解决您遇到的性能问题。

    此致、

    Matt